Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Para activar un restablecimiento de fábrica BACnet/SC en un controlador de equipo IP físico, los conmutadores giratorios del controlador deben introducir una secuencia específica de tres números de controlador que el controlador lee.
Procedimiento
- Introduzca 999. Los LED de FALLO y BUS SA 1 muestran un único parpadeo rápido. En un plazo de cuatro segundos 2, introduzca el siguiente número en el paso 2.
- Introduzca 979. Los LED de FALLO y BUS SA1 muestran un único parpadeo rápido. En un plazo de cuatro segundos2, introduzca el siguiente número en el paso 3.
- Introduzca 989. Los LED de FALLO y BUS SA parpadean al mismo tiempo a un ritmo lento durante unos 30 segundos.
Resultados
Cuando se activa el restablecimiento de fábrica de BACnet/SC, el controlador escribe internamente su atributo de modo de comunicación IP de nuevo al modo BACnet/IP y borra todas las credenciales BACnet/SC del controlador.
1 El parpadeo único del LED BUS SA en los pasos 1 y 2 solo se aplica a los controladores que no tienen ningún dispositivo configurado o conectado al Bus SA. De lo contrario, el LED actúa normalmente con un parpadeo regular de 1 Hz o con un encendido continuado. En este caso, concéntrese sólo en el LED de FALLO durante el procedimiento de reinicio.
2 Si el temporizador de cuatro segundos expira en el paso 1 o 2, se indica mediante un único parpadeo largo. En este caso, repita el proceso en el paso 1: introduzca 999, espere un único parpadeo rápido y continúe.