Reinicio al estado predeterminado de fábrica - Metasys - LIT-12013959 - BACnet Secure Connect Router - 12.0

Boletín técnico de flujos de trabajo de BACnet/SC

Product
Document number
LIT-12013959
Version
12.0
Revision date
2023-03-07
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Un dispositivo en el estado predeterminado de fábrica no tiene credenciales operativas configuradas ni contiene ningún dato sensible específico del sitio. Cuando se realiza un reinicio al estado predeterminado de fábrica, se borran todos los certificados operativos y sus respectivas claves privadas, así como todos los certificados de CA de todos los puertos de red BACnet/SC. El reinicio también borra todos los datos sensibles contenidos en el dispositivo.

Muy raramente necesitará reiniciar al estado predeterminado de fábrica. Sin embargo, un reinicio es necesario, por ejemplo, si tiene que mover dispositivos de un sitio a otro, o si devuelve un dispositivo para su reparación.

Tras un reinicio a los valores de fábrica, debe volver a configurar los ajustes de BACnet/SC y las credenciales BACnet/SC del dispositivo, incluidos los certificados CA y los certificados operativos.