Importación del certificado de firma BACnet/SC - Metasys - LIT-12013959 - BACnet Secure Connect Router - 12.0

Boletín técnico de flujos de trabajo de BACnet/SC

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013959
Version
12.0
Revision date
2023-03-07
Product status
Active

Utilice la función Administración de BACnet/SC que forma parte de la IU de Metasys o de la herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT ) para administrar sus certificados.

La acción de importar certificado de firma se utiliza principalmente si hay un cambio en la CA que haya firmado certificados para un sitio existente. Antes de importar cualquier certificado firmado por la nueva CA, primero necesita añadir la nueva CA a todos los dispositivos del sitio para que los dispositivos puedan confiar en la comunicación con cualquier dispositivo que se haya cambiado a la nueva CA.
Nota: Importar primero el certificado de firma es opcional, si está añadiendo certificados a dispositivos que actualmente hablan BACnet/IP, porque ninguno de los dispositivos habla BACnet/SC todavía. El paso para importar el certificado operativo añade automáticamente la CA primero, si no está ya presente en el dispositivo.

Para importar el certificado de firma desde la ventana de administración de BACnet/SC, siga estos pasos:

  1. Haga clic en la pestaña Dispositivos si aún no está abierta.
  2. Seleccione uno o varios dispositivos para los que desee importar un certificado de firma.
    Nota: Puede seleccionar un máximo de 50 dispositivos a la vez.
  3. Haga clic en ACCIONES > Importar certificado de firma.
  4. Haga clic en Seleccionar archivo y vaya al archivo .pem que desea importar.
  5. Confirme que el archivo procede de una fuente de confianza y pulse IMPORTAR Y APLICAR.