Configuración de los ajustes del sitio BACnet/SC - Metasys - LIT-12013959 - BACnet Secure Connect Router - 12.0

Boletín técnico de flujos de trabajo de BACnet/SC

Product
Document number
LIT-12013959
Version
12.0
Revision date
2023-03-07
Product status
Active
Utilice la función Administración de BACnet/SC que forma parte de IU de Metasys o JCT para configurar los ajustes del sitio. Debe configurar los ajustes del sitio solo una vez para su sitio.
Nota: Los ajustes del sitio BACnet/SC configurados por la IU de Metasys o JCT se aplican únicamente a los dispositivos Metasys . Los ajustes equivalentes para dispositivos de terceros requieren ajustarse mediante la herramienta para dispositivos de terceros.

Configuración del número de puerto seguro

Para configurar el Número de puerto seguro desde la ventana de administración de BACnet/SC, siga estos pasos:

  1. Abra la pestaña Configuraciones.
  2. En el campo Número de puerto seguro, introduzca el número de puerto seguro.
    Nota: Normalmente, el número de puerto seguro es el número de puerto por defecto (1443), pero si el puerto tiene que ser diferente, introduzca el número del puerto que desea utilizar para la comunicación segura por WebSocket para BACnet/SC. Este puerto es utilizado por todos los dispositivos de Johnson Controls que no actúan como concentrador para aceptar una conexión directa de otro dispositivo. Normalmente, el mismo número de puerto es utilizado por el concentrador principal y el concentrador de conmutación por error, pero no es obligatorio.
    Nota: Para cualquier dispositivo Metasys basado en Windows, por ejemplo ADX, ADS, NAE85 o LCS85 asegúrese de que el cortafuegos del dispositivo no bloquee la comunicación del puerto seleccionado.
  3. Haga clic en GUARDAR para distribuir los ajustes a todos los dispositivos del sitio que no estén anulando los ajustes globales.
    Nota: La distribución de los ajustes puede tardar hasta cinco minutos después de hacer clic en Guardar. Compruebe el objeto Puerto de red SC en cualquier dispositivo para ver si se han distribuido los ajustes. Los atributos del objeto Puerto de red SC que hay que comprobar son la URI del concentrador principal SC de JCI , la URI del concentrador de conmutación por error SC de JCI y el número de puerto seguro. Si estos valores no se enviaron pasados cinco minutos, puede cambiar un ajuste global diferente que fuerce el envío de los valores. Por ejemplo, cambiar el Periodo de renovación del certificado en el objeto Sitio obliga a volver a emitir los datos globales.

Configuración del concentrador principal SC

Importante: Para evitar problemas de comunicación, tenga mucho cuidado si debe cambiar el URI del concentrador principal en un sitio que esté ejecutando activamente BACnet/SC. La opción más segura es volver a establecer el modo de comunicación de todos los dispositivos en el Modo de solo IP Ethernet, después cambiar el URI y esperar aproximadamente cinco minutos hasta que se distribuya y, a continuación, establecer el modo de comunicación de todos los dispositivos en el Modo de solo conexión segura. Si esto no es posible, realice los cambios como se indica a continuación:
  1. Cambie solo uno de los URI del concentrador a la vez y asegúrese de que los dispositivos no están actualmente conectados al concentrador que se está cambiando. También es mejor que el nuevo concentrador no hable BACnet/SC hasta que todos los dispositivos estén informados del cambio. Por ejemplo, si necesita cambiar el URI del concentrador principal y los dispositivos están actualmente conectados a él (funcionamiento normal), deberá desactivar primero BACnet/SC en el concentrador principal para obligar a todos los dispositivos a conectarse al concentrador de conmutación por error. Cuando los dispositivos se hayan conectado al concentrador de conmutación por error, podrá cambiar el URI del concentrador principal por el URI del nuevo concentrador, que deberá estar in habilitado actualmente para hablar BACnet/SC.
  2. Espere a que el valor modificado se distribuya a todos los dispositivos. Esto puede tardar cinco minutos o más. Puede comprobar el URI del concentrador principal en el objeto Puerto de red SC de los dispositivos seleccionados para determinar si se ha distribuido el cambio.
  3. Habilite BACnet/SC en el concentrador principal cuando todos los dispositivos tengan la nueva configuración.

Puede especificar el concentrador principal SC de dos maneras desde la ventana de administración de BACnet/SC.

Si el concentrador principal SC es un dispositivo Metasys, complete los siguientes pasos:
  1. Abra la pestaña Configuraciones.
  2. En el campo URI de concentrador primario SC , seleccione el dispositivo necesario de la lista.
    Nota: Para obtener el mejor rendimiento, utilice el Director de sitio preseleccionado como concentrador principal SC en un sitio Metasys.
  3. Haga clic en GUARDAR. El número de puerto del campo Número de puerto seguro se añade automáticamente al nombre del host o a la dirección IP, junto con una barra / al final.
Si el concentrador principal SC es un dispositivo de terceros, complete los siguientes pasos:
  1. Abra la pestaña Configuraciones.
  2. Introduzca el nombre de host o la dirección IP de un dispositivo que pueda actuar como concentrador principal SC en el sitio.
    Nota: Si introduce los datos manualmente, la entrada debe ajustarse a la sintaxis URI: wss://[dirección IP o nombre de host]:, seguido opcionalmente del número de puerto seguro y /. Por ejemplo: wss://10.x.xx.xxx:1443/. Para los dispositivos de terceros, la entrada también puede ir seguida de una ruta. Si incluye una ruta, debe incluir también un número de puerto. Por ejemplo: wss://xxx.xxx.xxx.xxx/443/hub

Configuración del concentrador de conmutación por error SC

Importante: Para evitar problemas de comunicación, tenga mucho cuidado si debe cambiar el URI del concentrador de conmutación por error en un sitio que esté ejecutando activamente BACnet/SC. La opción más segura es volver a establecer el modo de comunicación de todos los dispositivos en el Modo de solo IP Ethernet, después cambiar el URI y esperar aproximadamente cinco minutos hasta que se distribuya y, a continuación, establecer el modo de comunicación de todos los dispositivos en el Modo de solo conexión segura. Si esto no es posible, realice los cambios como se indica a continuación:
  1. Cambie solo uno de los URI del concentrador a la vez y asegúrese de que los dispositivos no están actualmente conectados al concentrador que se está cambiando. También es mejor que el nuevo concentrador no hable BACnet/SC hasta que todos los dispositivos estén informados del cambio.
  2. Espere a que el valor modificado se distribuya a todos los dispositivos. Esto puede tardar cinco minutos o más. Puede comprobar el URI del concentrador de conmutación por error en el objeto Puerto de red SC de los dispositivos seleccionados para determinar si se ha distribuido el cambio.
  3. Habilite BACnet/SC en el concentrador de conmutación por error cuando todos los dispositivos tengan la nueva configuración.

Puede especificar el concentrador de conmutación por error SC de dos maneras desde la ventana de administración de BACnet/SC.

Si el concentrador de conmutación por error SC es un dispositivo Metasys, complete los siguientes pasos:
  1. Abra la pestaña Configuraciones.
  2. En el campo URI de concentrador de conmutación por error SC, seleccione el dispositivo necesario de la lista.
    Nota: Su concentrador de conmutación por error SC no puede ser el mismo que su concentrador principal SC.
  3. Haga clic en GUARDAR. El número de puerto del campo Número de puerto seguro se añade automáticamente al nombre del host o a la dirección IP, junto con una barra / al final.
Si el concentrador de conmutación por error SC es un dispositivo de terceros, complete los siguientes pasos:
  1. Abra la pestaña Configuraciones.
  2. Introduzca el nombre de host o la dirección IP de un dispositivo que pueda actuar como concentrador de conmutación por error SC en el sitio.
    Nota: Si introduce los datos manualmente, la entrada debe ajustarse a la sintaxis URI: wss://[dirección IP o nombre de host]:, seguido opcionalmente del número de puerto seguro y /. Por ejemplo: wss://10.x.xx.xxx:1443/. Para los dispositivos de terceros, la entrada también puede ir seguida de una ruta. Si incluye una ruta, debe incluir también un número de puerto. Por ejemplo: wss://xxx.xxx.xxx.xxx/443/hub