Utilice la función Administración de BACnet/SC que forma parte de IU de Metasys o JCT para configurar el modo de comunicación.
Para configurar el modo de comunicación desde la ventana de administración de BACnet/SC, siga estos pasos:
- Espere unos 30 segundos después de la importación del certificado antes de configurar el modo de comunicación.
- Haga clic en la pestaña Dispositivos si aún no está abierta.
- Seleccione uno o varios dispositivos para los que desee ajustar el modo de comunicación IP de BACnet.
- Haga clic en .
- Seleccionar un modo para los dispositivos seleccionados y haga clic en APLICAR.
Nota: El ajuste del modo de comunicación IP de BACnet (o BACnet/IP) puede interrumpir la comunicación en su instalación y los dispositivos pueden quedar desconectados brevemente. Prevea cierto tiempo de inactividad cuando configure el modo de comunicación BACnet/IP para sus dispositivos.
Nota: La práctica recomendada consiste en activar primero el Modo dual SC e IP en los dispositivos de supervisión a los que se dirige y, a continuación, activar el Modo de solo conexión segura en los controladores de los equipos. A continuación, puede cambiar opcionalmente los dispositivos de supervisión al Modo de solo conexión segura si todos los dispositivos con los que interactúan también se comunican con Solo conexión segura.
En la tabla siguiente se describen los distintos modos de comunicación.
| Modos | Definición | Dispositivos compatibles |
|---|---|---|
| Modo de Solo conexión segura | BACnet Secure Connect (BACnet/SC) es una adición al protocolo BACnet. BACnet/SC es una capa de enlace de datos segura y cifrada para infraestructuras IP. |
ADS, ADX, OAS, NAE85, LCS85, M4-CGE04060-0, M4-CGE09090-0, M4-CGE09090-0H, M4-CVE03050-0P, MS-FAC4911-0, MS-VMA1930-0, SNE, SNC y NAE55xx-3x |
| Modo de solo Ethernet IP | BACnet/IP es un protocolo BACnet que se utiliza para instalaciones en las que se requiere un cableado Ethernet con un protocolo de comunicación abierto de alta velocidad y estándar industrial y en las que BACnet/SC aún no es compatible. |
OAS, NAE85, LCS85, M4-CGE04060-0, M4-CGE09090-0, M4-CGE09090-0H, M4-CVE03050-0P, MS-FAC4911-0, MS-VMA1930-0, SNE, SNC y NAE55xx-3x |
| Modo Doble SC e IP | Los dispositivos configurados en este modo pueden comunicarse a través de BACnet/SC con dispositivos que admitan BACnet/SC y pueden comunicarse a través de BACnet/IP con dispositivos que solo admitan BACnet/IP. | OAS, NAE85, LCS85, SNE, SNC y NAE55xx-3x |