| Para obtener información sobre | Consulte el documento |
|---|---|
| Gestión de certificados con la función Administración de BACnet/SC | Metasys UI Help (LIT-12011953) o bien Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) Help (LIT-12012116) |
| Adición de un nuevo dispositivo a una integración IP | Metasys UI Help (LIT-12011953) o bien Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) Help (LIT-12012116) |
| Redes IP de Metasys |
Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Technical Bulletin (LIT-12012458) BACnet/IP Advanced Application Field Equipment Controllers and VAV Modular Assembly Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-12012572) Metasys General Purpose Application Controllers Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-12013102) Metasys VAV Box Controllers Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-12013104) |
| Integración de controlador BACnet | BACnet Controller Integration Technical Bulletin (LIT-1201531) |
| Prácticas recomendadas de redes y TI para el sistema Metasys | Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) |
En la siguiente tabla se indica la documentación relacionada con el flujo de trabajo de BACnet/SC.