Habilitación de BACnet/SC para controladores de equipos IP o dispositivos de supervisión - Metasys - LIT-12013959 - BACnet Secure Connect Router - 12.0

Boletín técnico de flujos de trabajo de BACnet/SC

Product
Document number
LIT-12013959
Version
12.0
Revision date
2023-03-07
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Suposición: Desea habilitar BACnet/SC en los controladores de equipos IP de Johnson Controls® o en los dispositivos de supervisión que lo admitan. Los controladores de los equipos IP se comunican a través de BACnet/IP de manera predeterminada en fábrica y los dispositivos de supervisión están configurados para comunicarse a través de BACnet/IP. El sitio cumple los requisitos descritos en Requisitos mínimos del sitio para utilizar BACnet/SC.

Requisitos previos: Ha completado los pasos indicados en Distribución manual de certificados. Los controladores de los equipos IP ya están asignados a un dispositivo de supervisión. Los dispositivos están actualizados a la versión 12.0 de Metasys, pero la comunicación BACnet/SC aún no está habilitada.

  1. Haga clic en la pestaña Dispositivos si aún no está abierta.
  2. Seleccione sus motores.
  3. Haga clic en ACCIONES > Ajustar modo de comunicación IP de BACnet.
  4. Configure sus motores en el Modo dual SC e IP, para que puedan comunicarse en ambos modos, y pulse APLICAR.
  5. Repita el paso 1 y seleccione los controladores de su equipo IP.
  6. Haga clic en ACCIONES > Ajustar modo de comunicación IP de BACnet.
  7. Ajuste los controladores de su equipo en el Modo de solo conexión segura y pulse APLICAR.
  8. Repita el paso 1 y seleccione los motores que desee configurar en BACnet/SC.
  9. Haga clic en ACCIONES > Ajustar modo de comunicación IP de BACnet.
  10. Ajuste los motores en Modo de solo conexión segura y haga clic en APLICAR.
    Importante: Para activar el Modo de solo conexión segura en un motor, debe asegurarse de que todos los controladores de equipos que estén asignados a ese motor se comuniquen en el Modo de solo conexión segura y de que cualquier otro motor que se comunique con el motor que desea cambiar esté en Modo de solo conexión segura o en Modo dual SC e IP.