Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Suposición: Desea habilitar BACnet/SC en los controladores de equipos IP de Johnson Controls® o en los dispositivos de supervisión que lo admitan. Los controladores de los equipos IP se comunican a través de BACnet/IP de manera predeterminada en fábrica y los dispositivos de supervisión están configurados para comunicarse a través de BACnet/IP. El sitio cumple los requisitos descritos en Requisitos mínimos del sitio para utilizar BACnet/SC.
Requisitos previos: Ha completado los pasos indicados en Distribución manual de certificados. Los controladores de los equipos IP ya están asignados a un dispositivo de supervisión. Los dispositivos están actualizados a la versión 12.0 de Metasys, pero la comunicación BACnet/SC aún no está habilitada.
- Haga clic en la pestaña Dispositivos si aún no está abierta.
- Seleccione sus motores.
- Haga clic en .
- Configure sus motores en el Modo dual SC e IP, para que puedan comunicarse en ambos modos, y pulse APLICAR.
- Repita el paso 1 y seleccione los controladores de su equipo IP.
- Haga clic en .
- Ajuste los controladores de su equipo en el Modo de solo conexión segura y pulse APLICAR.
- Repita el paso 1 y seleccione los motores que desee configurar en BACnet/SC.
- Haga clic en .
- Ajuste los motores en Modo de solo conexión segura y haga clic en APLICAR.Importante: Para activar el Modo de solo conexión segura en un motor, debe asegurarse de que todos los controladores de equipos que estén asignados a ese motor se comuniquen en el Modo de solo conexión segura y de que cualquier otro motor que se comunique con el motor que desea cambiar esté en Modo de solo conexión segura o en Modo dual SC e IP.