Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Modificar un dispositivo de supervisión para conectarlo a un Director de sitio no implica BACnet/SC, por lo que el flujo de trabajo es idéntico al de añadir un dispositivo de supervisión a un sitio BACnet/IP. Después de añadir el dispositivo de supervisión al Director de sitio, siga los pasos indicados en Habilitación de BACnet/SC para controladores de equipos IP o dispositivos de supervisión.
Importante: Si el dispositivo de supervisión ya se está comunicando con sus controladores de equipos mediante el Modo de solo conexión segura, primero debe volver a configurarlo junto con todos sus dispositivos en el Modo de solo Ethernet IP y, a continuación, conectarse al nuevo sitio. Si los certificados tienen una CA diferente, deberá sustituir los certificados o añadir la nueva CA al sitio, para que los dispositivos del sitio confíen en los nuevos certificados.