Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Suposición: Usted desea instalar un nuevo controlador de equipos IP y, a continuación, habilitar BACnet/SC en el controlador de equipos IP. Usted instala el controlador de equipos IP y este se conecta a la red. Como BACnet/SC está habilitado en el sitio, ninguno de los dispositivos de supervisión admite actualmente BACnet/IP. El controlador de equipos IP se comunica a través de BACnet/IP de manera predeterminada. El sitio cumple los requisitos descritos en Requisitos mínimos del sitio para utilizar BACnet/SC.
Nota: No puede habilitar BACnet/SC en el archivo como parte de una actualización, porque los dispositivos no se comunican a través de BACnet/SC hasta que tengan certificados de confianza firmados por la CA del sitio y añadir un certificado operativo es una operación en línea.