Casos prácticos de BACnet/SC - Metasys - LIT-12013959 - BACnet Secure Connect Router - 12.0

Boletín técnico de flujos de trabajo de BACnet/SC

Product
Document number
LIT-12013959
Version
12.0
Revision date
2023-03-07
Product status
Active

Los siguientes casos prácticos tratan de un usuario que habilita BACnet/SC en dispositivos de un sitio que se actualizó para admitir BACnet/SC. La solución no admite la habilitación de BACnet/SC en el archivo como parte de la actualización, ya que los dispositivos no pueden comunicarse a través de BACnet/SC hasta que dispongan de certificados de confianza firmados por la CA.