Procedimiento
- En el portal SMP, vaya a Tools > Configure Preferences.
- Seleccione la pestaña Graphics.
-
Cambie la configuración como desee. Use Tabla 1 como referencia para sus cambios.
Nota: Los colores de estado, la configuración de la intermitencia y las animaciones aparecen solo en Metasys UI. Estos ajustes no aparecen en el sitio de Metasys UI Offline porque los valores reales de los datos no están disponibles cuando están fuera de línea.
Tabla 1. Configuración del atributo Graphics Atributo Graphics
Afecta a:
Status Colors
Los colores de estado afectan a los colores de las barras de estado y del valor de los puntos de varios widgets. Los colores de estado también se aplican a los cuadros de valores, a las formas básicas (círculo, triángulo y cuadrado), y al símbolo de estado de la habitación que se utiliza en los gráficos estándar y en los gráficos Graphics+.
Fan Status
Los colores de Fan Status permiten personalizar el color del estado del ventilador del atributo que aparece en los gráficos del sistema. Los colores del estado del ventilador se aplican solo a los ventiladores.- Stopped Color define el color de fondo utilizado para el símbolo de un ventilador cuando el valor de su objeto vinculado indica que el ventilador está parado. Stopped se define como Estado 0 (para objetos binarios y multiestado) o como cero (para objetos analógicos).
- Running Color define el color de fondo utilizado para el símbolo de un ventilador cuando el valor de su objeto vinculado indica que el ventilador está funcionando. Running se define como Estado 1+ (para objetos binarios y multiestados) o como no cero (para objetos analógicos).
Default State Colors
Los colores de estado predeterminados afectan a los colores de las barras de estado y del valor de los puntos de varios widgets. La configuración de los colores de estado predeterminados permiten personalizar el color del estado predeterminado del atributo que aparece en los gráficos del sistema. Los colores de estado predeterminados se aplican a las formas básicas (círculo, triángulo, cuadrado) que están vinculadas a un objeto binario o multiestado. Estos colores de estado predeterminados pueden cambiarse para cada forma después de añadirlas a un gráfico.
Simple Symbol Flash Settings
La configuración de la intermitencia de los símbolos simples afecta a la animación intermitente de los símbolos en el widget Graphics. Define el tipo de intermitencia aplicado a los símbolos de forma básica:- Inhabilitado (sin intermitencia)
- Color de estado/Color de alarma (intermitencias entre color de estado y color de alarma)
- Color de estado/Color alternativo (intermitencia entre color de estado y color alternativo)
El valor predeterminado es 0: Inhabilitado (sin intermitencia)
- Haga clic en OK.