Adición y administración del texto de las anotaciones - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Agregue texto de anotación a los eventos de alarma en Metasys UI. El siguiente procedimiento es un método alternativo.

Procedimiento

  1. En el portal SMP, vaya a Tools > Configure Preferences.
  2. Seleccione la pestaña Annotation Settings.
  3. Haga clic en el campo Annotation Text e introduzca una nueva anotación que se añadirá a la lista de anotaciones predefinidas. El texto puede tener entre 1 y 255 caracteres de longitud. Haga clic en Add.
    Las anotaciones predefinidas pueden editarse o eliminarse. Para editar o eliminar una anotación predefinida, haga clic en la anotación en la lista de anotaciones predefinidas.
  4. Haga clic en OK.