Asociación de un gráfico estándar a un objeto Espacio - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los siguientes pasos suponen que usted está conectado a la SCT y su archivo tiene espacios, equipos, definiciones de equipos y gráficos estándar configurados para el sitio. Para obtener más información sobre los gráficos estándar, consulte Metasys® SCT Help (LIT-12011964).

Cualquier asociación de gráficos realizada en SCT requiere una descarga al ADS/ADX/OAS para ver los gráficos en Metasys UI. No se requiere una descarga para ver los gráficos en Metasys UI Offline.

Para asociar un gráfico estándar a un objeto Espacio en SCT:

Procedimiento

  1. Seleccione el objeto Espacio en el árbol de espacios.
  2. En la pestaña de configuración del objeto Espacio, haga clic en Edit.
  3. Seleccione el gráfico estándar del árbol All Items. Arrastre el gráfico estándar al campo del atributo Graphic.
    Nota: Puede tener varios gráficos asociados a un objeto Espacio.
  4. Haga clic en Save.