Asociación de un gráfico estándar a un objeto Equipo - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los siguientes pasos suponen que usted está conectado a la SCT y su archivo tiene espacios, equipos, definiciones de equipos y gráficos estándar configurados para el sitio. Para obtener más información sobre gráficos estándar, consulte Metasys® SCT Help (LIT-12011964).

Cualquier asociación de gráficos realizada en SCT requiere una descarga al ADS/ADX/OAS para ver los gráficos en Metasys UI. No se requiere una descarga para ver los gráficos en Metasys UI Offline.

Para asociar un gráfico estándar a un objeto Equipo en SCT:

Procedimiento

  1. Seleccione el objeto Equipo en el árbol del equipo.
  2. Si los gráficos no están ya asociados a los objetos dispositivo, vaya a la pestaña de configuración del objeto Equipo y haga clic en Edit.
  3. Seleccione el gráfico estándar del árbol All Items. Arrastre el gráfico estándar al campo del atributo Graphic.
    Nota: Puede tener varios gráficos asociados a un objeto Equipo.
  4. Haga clic en Save.