Asociación de un gráfico estándar a un controlador de campo - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los siguientes pasos suponen que usted está conectado a la SCT y su archivo tiene espacios, equipos, definiciones de equipos y gráficos estándar configurados para el sitio. Para obtener más información sobre gráficos estándar, consulte Metasys® SCT Help (LIT-12011964).

Cualquier asociación de gráficos realizada en SCT requiere una descarga al ADS/ADX/OAS (y en el motor, si los cambios se hicieron en el motor) para ver los gráficos en Metasys UI. No se requiere una descarga para ver los gráficos en Metasys UI Offline.

Para asociar un gráfico estándar a un controlador de campo en SCT:

Procedimiento

  1. Seleccione el controlador de campo del árbol All Items.
  2. En la pestaña de configuración del controlador de campo, haga clic en Edit.
  3. Seleccione el gráfico estándar del árbol All Items. Arrastre el gráfico estándar al campo del atributo Graphic.
    Notes:
    • Solo se puede asociar un gráfico estándar o un gráfico Graphics+ a un controlador de campo.
    • Si se asocia un gráfico a un controlador de campo, no es necesario asociar los gráficos al equipo que se derivó del controlador.
  4. Haga clic en Save.