Asociación de gráficos Graphics+ a un objeto Espacio - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los siguientes pasos suponen que usted está conectado a la SCT y su archivo tiene espacios, equipos, definiciones de equipos y gráficos Graphics+ configurados para el sitio. Para obtener más información sobre gráficos Graphics+, consulte Graphic Generation Tool Help (LIT-12011697).

Cualquier asociación de gráficos realizada en SCT requiere una descarga al ADS/ADX/OAS para ver los gráficos en Metasys UI. No se requiere una descarga para ver los gráficos en Metasys UI Offline.

Para asociar un gráfico Graphics+ a un objeto Espacio en SCT:

Procedimiento

  1. Seleccione el objeto Espacio en el árbol de espacios.
  2. En la pestaña de configuración del objeto Espacio, haga clic en Edit.
  3. Seleccione el gráfico Graphics+ del árbol All Items. Arrastre el gráfico Graphics+ al campo del atributo Graphic.
    Nota: Puede tener varios gráficos asociados a un objeto Espacio.
  4. Haga clic en Save.