Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Para añadir Metasys UI Offline como un perfil de marcador:
Procedimiento
- Abra el Launcher.
- En la pantalla del Launcher, haga clic en Add y luego en la pestaña Bookmark. Aparece la pantalla Add New.
- Escriba una descripción para el perfil. Por ejemplo: en este campo podría especificar My Metasys UI Offline.
- Escriba la URL del perfil. Por ejemplo: https://localhost/UIOffline si está creando el marcador en el equipo con SCT. O bien, https://[nombre del host]/UIOffline, donde [nombre del host] es el nombre del host, el nombre del servidor o la dirección IP del equipo con SCT. Utilice el nombre totalmente cualificado del equipo para evitar la pantalla emergente de advertencia de certificado.
- Seleccione Create Shortcut para crear un icono de acceso directo en el escritorio.
- Haga clic en Save. Se guarda el nuevo perfil y la pantalla principal del Launcher aparece con el nuevo perfil mostrado en la pestaña del marcador. Si hizo clic en Create Shortcut, se crea un acceso directo etiquetado con la descripción que introdujo en el escritorio del equipo.