Uso de datos - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Cuando se navega por primera vez a Metasys UI, Metasys UI consume aproximadamente 3,8 MB de ancho de banda. La siguiente tabla muestra el consumo de datos típico de un usuario en un sitio.

Tabla 1. Consumo de ancho de banda de Metasys UI
Navegación a la página inicial una vez iniciada la sesión en Metasys UI: 3,8 MB
Siguiente página de navegación tras el almacenamiento en la memoria caché de Metasys UI:

Panel de espacios

Aproximadamente 275 KB

Panel del equipo

Aproximadamente 326 KB

Consumo de datos por minuto

Aproximadamente 30-200 KB