Un repositorio proporciona almacenamiento a largo plazo para los datos históricos. Normalmente, el servidor configurado como Director de Sitio también proporciona distintos repositorios para datos de tendencia, mensajes de eventos y de auditoría, anotaciones, informes y datos de autorización de espacios. Sin embargo, puede haber repositorios individuales en la base de datos de SQL Server. En un ADX dividido, los repositorios están en el servidor de la base de datos en el que se encuentra instalado el software SQL Server. Puede instalar un ADX dividido en el que el equipo servidor de la base de datos almacene todos los datos históricos. En un OAS, la cantidad de datos históricos retenidos en sus repositorios (y por lo tanto disponibles para Metasys UI) se ve afectada por la licencia del complemento Metasys Historical Data Add-on.
En la siguiente tabla se enumeran los repositorios de ADS/ADX/OAS, el correspondiente tema en línea Metasys® SMP Help (LIT-1201793) o Metasys UI Help (LIT-12011953), y el correspondiente nombre de archivo. Las secciones siguientes describen los repositorios con más detalle y sugieren formas de optimizarlos.
|
Repositorio |
Consulte |
Nombre del archivo de la base de datos en el equipo ADS/ADX/OAS |
|---|---|---|
|
Trends |
Ampliaciones de tendencias en Metasys® SMP Help (LIT-1201793) |
JCIHistorianDB |
|
Audits |
Seguimiento de auditorías en Metasys® SMP Help (LIT-1201793) |
JCIAuditTrails |
|
Events |
Gestión de alarmas y eventos en Metasys® SMP Help (LIT-1201793) |
JCIEvents |
|
Annotation
Nota: Metasys UI no utiliza esta base de datos.
|
Anotaciones de mensaje del objeto en Metasys® SMP Help (LIT-1201793) |
JCIItemAnnotation |
|
Reporting |
Generación de informes avanzada en Metasys® SMP Help (LIT-1201793) |
MetasysReporting |
|
Metasys UI Reporting |
Generación de informes: Widget de tendencias y visor de tendencias personalizadas en Metasys® UI Help (LIT-12011953) |
JCIReportingDB |
|
Spaces Authorization |
Gestor de autorización de espacios y de paneles en Metasys® UI Help (LIT-12011953). |
SpacesAuthorization |