Usos de Metasys UI para los repositorios - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
En la siguiente tabla se enumeran las características correspondientes de Metasys UI que utilizan las bases de datos de los repositorios.
Tabla 1. Usos de Metasys UI para los repositorios

Repositorio

Característica de Metasys UI

Base de datos

Trends

Los datos de los informes que se muestran en el widget de tendencias Trend y en el visor de tendencias personalizadas; se sincronizan con el repositorio JCIReportingDB en el momento de la instalación y luego una vez cada período de 24 horas

JCIHistorianDB

Audits

Datos de auditoría para los comandos del usuario y del sistema y anotaciones del usuario sobre los comandos que aparecen en el widget de actividad del equipo Equipment Activity.

JCIAuditTrails

Events

Datos de alarma, anotaciones de mensajes de eventos y anotaciones del usuario sobre eventos de alarma que se muestran en el widget de actividad del equipo Equipment Activity, en el panel de alarmas, el administrador de alarmas y el monitor de alarmas

JCIEvents

Reporting

Datos de los informes que se muestran en el widget de tendencias Trend y en el visor de tendencias personalizadas

JCIReportingDB

Spaces Authorization

Datos de permisos de usuario para espacios y ajustes personalizados del panel

SpacesAuthorization

En el momento de la instalación, JCIHistorianDB se sincroniza con JCIReportingDB. Esta sincronización inicial puede tardar varias horas. La sincronización media tarda una hora por cada intervalo entre 5 y 10 GB. Mientras se lleva a cabo la sincronización, el widget de tendencias Trend de Metasys UI está disponible, pero los datos de tendencias históricas pueden no aparecer hasta que se complete la sincronización.

Metasys UI no es compatible con anotaciones en objetos, como un motor, un controlador o puntos.