Repositorio |
Característica de Metasys UI |
Base de datos |
---|---|---|
Trends |
Los datos de los informes que se muestran en el widget de tendencias Trend y en el visor de tendencias personalizadas; se sincronizan con el repositorio JCIReportingDB en el momento de la instalación y luego una vez cada período de 24 horas |
JCIHistorianDB |
Audits |
Datos de auditoría para los comandos del usuario y del sistema y anotaciones del usuario sobre los comandos que aparecen en el widget de actividad del equipo Equipment Activity. |
JCIAuditTrails |
Events |
Datos de alarma, anotaciones de mensajes de eventos y anotaciones del usuario sobre eventos de alarma que se muestran en el widget de actividad del equipo Equipment Activity, en el panel de alarmas, el administrador de alarmas y el monitor de alarmas |
JCIEvents |
Reporting |
Datos de los informes que se muestran en el widget de tendencias Trend y en el visor de tendencias personalizadas |
JCIReportingDB |
Spaces Authorization |
Datos de permisos de usuario para espacios y ajustes personalizados del panel |
SpacesAuthorization |
En el momento de la instalación, JCIHistorianDB se sincroniza con JCIReportingDB. Esta sincronización inicial puede tardar varias horas. La sincronización media tarda una hora por cada intervalo entre 5 y 10 GB. Mientras se lleva a cabo la sincronización, el widget de tendencias Trend de Metasys UI está disponible, pero los datos de tendencias históricas pueden no aparecer hasta que se complete la sincronización.
Metasys UI no es compatible con anotaciones en objetos, como un motor, un controlador o puntos.