Optimización del repositorio de tendencias Trend - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

El tamaño de almacenamiento necesario para el repositorio de tendencias del ADS/ADX/OAS se puede optimizar con los siguientes métodos:

  • configurar intervalos de muestreo mayores para tendencias individuales

  • determinar qué tendencias se almacenan a largo plazo y transferir solo sus muestras

  • configurar las tendencias de objetos no críticos para muestrear con grandes incrementos de cambio de valor (COV)

También puede optimizar el rendimiento de la comunicación de la red para transferir muestras de tendencias de los dispositivos del motor de red al repositorio de ADS/ADX/OAS utilizando los siguientes métodos:

  • configurar el punto de ajuste de transferencia, Transfer Setpoint, en las tendencias individuales para que transfieran sus muestras a intervalos diferentes de otras tendencias

  • utilizar el tiempo de entrega del ADS, ADS Delivery Time, del dispositivo de motor de red para transferir las muestras en el momento en que el acceso del usuario al sistema sea mínimo

Para obtener más información, consulte el tema Trend Extensions en Metasys® SMP Help (LIT-1201793).