Sinopsis de la base de datos del repositorio de autorización de espacios Spaces Authorization - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

El repositorio de autorización de espacios se encuentra dentro de la base de datos de SQL Server. La ubicación de los archivos de base de datos donde se almacenan los datos de autorización se selecciona al instalar Metasys Server. La ubicación predeterminada de directorio es C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA (versión 8.0 o posterior).

Nota: El programa de instalación incluye el repositorio Spaces Authorization en el mismo equipo en el que se encuentra el software ADX. En un ADX dividido, la ubicación del directorio está en el servidor de la base de datos, en la misma unidad en la que se encuentra instalado el software SQL Server. Si prefiere cambiar la ubicación donde se cargan las bases de datos (por ejemplo: E:\MyDatabases), deberá hacerlo antes de instalar el software ADS/ADX/OAS. Para conocer más detalles, consulte la sección Especificación de ubicaciones personalizadas para la aplicación y las bases de datos de Metasys Server en el asistente Metasys® Server Installation and Upgrade Instructions Wizard (LIT-12012162).