Sinopsis de la base de datos del repositorio de auditorías - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

El repositorio de auditorías se encuentra en el ADS/ADX/OAS dentro de la base de datos del software SQL Server.

El programa de instalación incluye el repositorio de auditorías en el mismo equipo donde se encuentra el software del ADX. La ubicación predeterminada del directorio es C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\SQLData (versiones anteriores a la 8.0) o C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA (versión 8.0 o posteriores). En un ADX dividido, la ubicación del directorio está en el equipo del servidor de la base de datos en la misma unidad en la que se encuentra instalado el software SQL Server. Si prefiere cambiar la ubicación donde se cargan las bases de datos (por ejemplo: E:\MyDatabases), deberá hacerlo antes de instalar el software ADS/ADX/OAS. Para obtener más información, consulte Metasys® Server Installation and Upgrade Instructions Wizard (LIT-12012162) o Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258).

El rendimiento de ADS/ADX/OAS se degrada a medida que aumenta el número de muestras de auditorías que entran en el repositorio de auditorías del ADS/ADX/OAS. También aumenta la frecuencia con que deben almacenarse muestras de auditoría en dicho repositorio, según los recursos de hardware utilizados en el equipo del ADS/ADX/OAS.