Repositorios - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Importante: El atributo ADS Repository en el motor o servidor determina dónde envía el dispositivo la información histórica. El atributo Default ADS Repository del objeto Sitio define dónde se almacenan los datos históricos. De manera predeterminada, estos atributos del repositorio están en blanco. Cerciórese de introducir la dirección o el nombre del dispositivo de su repositorio (normalmente el Director de Sitio) en estos atributos para asegurarse de no perder datos históricos. En el propio Director de Sitio, deje el atributo ADS Repository en blanco si el Director de Sitio también sirve de repositorio. El atributo Default ADS Repository define la ubicación del repositorio del ADS de todos los dispositivos del sitio que no tengan el atributo ADS Repository definido por su cuenta. El atributo ADS Repository, una vez definido en un motor NAE, sobrescribe el atributo Default ADS Repository del sitio para ese NAE.

Un repositorio proporciona almacenamiento a largo plazo para los datos históricos. Normalmente, el servidor configurado como Director de Sitio también proporciona distintos repositorios para datos de tendencia, mensajes de eventos y de auditoría, anotaciones, informes y datos de autorización de espacios. Sin embargo, puede haber repositorios individuales en la base de datos de SQL Server. En un ADX dividido, los repositorios están en el servidor de la base de datos en el que se encuentra instalado el software SQL Server. Puede instalar un ADX dividido en el que el equipo servidor de la base de datos almacene todos los datos históricos. En un OAS, la cantidad de datos históricos retenidos en sus repositorios (y por lo tanto disponibles para Metasys UI) se ve afectada por la licencia del complemento Metasys Historical Data Add-on.

Nota: ADS-Lite no puede ser Director de Sitio para otros servidores OAS, ADS o ADX.

En la siguiente tabla se enumeran los repositorios de ADS/ADX/OAS, el correspondiente tema en línea Metasys® SMP Help (LIT-1201793) o Metasys UI Help (LIT-12011953), y el correspondiente nombre de archivo. Las secciones siguientes describen los repositorios con más detalle y sugieren formas de optimizarlos.

Tabla 1. Repositorios de ADS/ADX/OAS

Repositorio

Consulte

Nombre del archivo de la base de datos en el equipo ADS/ADX/OAS

Trends

Ampliaciones de tendencias en Metasys® SMP Help (LIT-1201793)

JCIHistorianDB

Audits

Seguimiento de auditorías en Metasys® SMP Help (LIT-1201793)

JCIAuditTrails

Events

Gestión de alarmas y eventos en Metasys® SMP Help (LIT-1201793)

JCIEvents

Annotation
Nota: Metasys UI no utiliza esta base de datos.

Anotaciones de mensaje del objeto en Metasys® SMP Help (LIT-1201793)

JCIItemAnnotation

Reporting

Generación de informes avanzada en Metasys® SMP Help (LIT-1201793)

MetasysReporting

Metasys UI Reporting

Generación de informes: Widget de tendencias y visor de tendencias personalizadas en Metasys® UI Help (LIT-12011953)

JCIReportingDB

Spaces Authorization

Gestor de autorización de espacios y de paneles en Metasys® UI Help (LIT-12011953).

SpacesAuthorization