Metasys UI - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Metasys UI aplica un sencillo enfoque de navegación basado en la ubicación para encontrar información sobre el sitio de Metasys, incluida la capacidad de buscar cualquier ubicación o equipo por nombre y asignarles marcadores en un navegador web. Todos los datos que aparecen en Metasys UI se organizan en un formato de panel que proporciona una visión general de lo que ocurre dentro de un espacio, equipo o planta central. También es posible crear, editar y gestionar gráficos y sus asociaciones con los equipos, espacios y definiciones de equipo. Se puede acceder a Metasys UI desde cualquier tipo de dispositivo cliente con cualquier tamaño de pantalla.