Recomendamos que obtenga la licencia del software Metasys inmediatamente después de la instalación.
Software Manager gestiona las licencias de software de una máquina. Para obtener más información sobre concesión de licencias de software, consulte Software Manager Help (LIT-12012389).
Para habilitar el widget Potential Problem Areas y la característica Scheduled Reports, que incluye la capacidad de guardar plantillas de generación de informes, se necesita la correspondiente licencia de Metasys. Si no tiene licencia, estas características no estarán disponibles o estarán limitadas en Metasys UI.
Característica | Incluida en la licencia de ADS/ADS Lite/ADX | Incluida en la licencia de OAS |
---|---|---|
Metasys Potential Problem Areas | Sí | No (se requiere una licencia aparte) |
Metasys Scheduled Reports | Sí | No (se requiere una licencia aparte) |
Hay licencias adicionales de Metasys que no permiten una característica específica de Metasys UI, pero que aún se aplican a ADS/ADX y/o OAS. En particular, la licencia del complemento de datos históricos Metasys Historical Data Add-on permite la retención de datos históricos para el OAS, lo que afecta a la cantidad de datos disponibles para ciertas características de Metasys UI en un OAS. Para obtener más información sobre otras características licenciables de Metasys Server, consulte la sección Licensing en Metasys® Server Installation and Upgrade Instructions Wizard (LIT-12012162) y Open Application Server (OAS) Installation and Upgrade Instructions (LIT-12013222), respectivamente.