Advertencias de certificado de seguridad - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Cuando se navega a Metasys UI, y si el sitio de Metasys UI no tiene un certificado de seguridad de confianza, el navegador web muestra una advertencia de certificado de seguridad.
Nota: Asegúrese de que su navegador de Internet tenga habilitadas las cookies antes de navegar hasta Metasys UI.
Si ve la advertencia de certificado de seguridad, puede navegar hasta el sitio de Metasys UI haciendo lo siguiente:
  • En Google® Chrome™:
    1. Toque o haga clic en Advanced.
    2. Toque o haga clic en Proceed to [dirección IP], donde [dirección IP] es la dirección IP del ADS/ADX, OAS o del equipo ADS-Lite. Aparece la pantalla de inicio de sesión de Metasys UI.
  • En Windows® Internet Explorer® 11 y Microsoft Edge: Toque o haga clic en Pasar a este sitio web (no recomendado). Aparece la pantalla de inicio de sesión de Metasys UI.
  • En Apple® Safari® 10 o posterior: Toque o haga clic en Continue en la ventana Cannot Verify Server Identity. Aparece la pantalla de inicio de sesión de Metasys UI.
Nota: Metasys UI no es compatible con la funcionalidad de autorrellenado para los campos de nombre de usuario o contraseña.

Recomendamos encarecidamente la instalación de un certificado de seguridad de confianza. Para obtener más información sobre la implementación del certificado de seguridad para Metasys UI, consulte Metasys® Server Installation and Upgrade Instructions Wizard (LIT-12012162).