Metasys UI Offline incluye las siguientes características:
- Navegación por el menú User
- En el menú User, acceda a tareas administrativas, a la ayuda, al archivo y al cierre de su sesión con las siguientes opciones: Administrative Tasks, Help, Archive y Log Out.
- Navegación por los espacios:
- Valida la configuración de los espacios. Los espacios le ayudan a organizar la información mostrada para el sistema Metasys en ubicaciones físicas (un campus y edificios) y en áreas del interior de esas ubicaciones (plantas, zonas y habitaciones).
- Navegación por la la red del edificio
- La red del edificio proporciona acceso a los objetos mediante un árbol de navegación alternativo al árbol de los espacios. La red del edificio organiza los objetos de acuerdo con la jerarquía de componentes de Metasys, similar al árbol All Items del portal SMP. La red del edificio es compatible con una vista de enfoque, vista de resumen, vista de red y vista de tendencias. Los objetos listados en el árbol de la red del edificio se identifican por su nombre y por los iconos e incluyen indicadores de estado global.
- Visualización de un sitio mediante paneles
- Valida la configuración de los espacios y del equipo. El panel Spaces proporciona un resumen completo del espacio elegido, incluido el equipo que presta servicio al espacio. El panel Equipment ofrece un completo resumen de un equipo específico.
- Búsqueda por espacio y equipo
- Se busca la cadena exacta que contenga el nombre del espacio o del equipo. Por ejemplo: si se busca planta, los resultados incluyen cualquier espacio o equipo con la palabra planta contenida en el nombre de cualquier espacio dado. O, si busca ventilador, los resultados incluirán cualquier equipo con la palabra ventilador. También se pueden buscar palabras y frases sin distinción de mayúsculas y minúsculas y obtener los mismos resultados de búsqueda.
- Visualización de información de punto
- Se ve una referencia totalmente cualificada de un punto (FQR).
- Configuración del enrutamiento y el filtrado de los mensajes de eventos y de auditoría dentro de Metasys UI
- Con la característica de notificaciones remotas, Remote Notifications, es posible configurar el enrutamiento y el filtrado de los mensajes de eventos y auditoría directamente en Metasys UI para cada servidor o motor sin necesidad de instalar software en máquinas cliente. La característica de notificaciones remotas se conoce en SMP como Destination Delivery Agents (DDA). A partir de la versión 10.1, todas las notificaciones remotas del servidor se crean y modifican en Metasys UI y ya no en SMP. Sin embargo, la administración de SMP de los DDA de los servidores sigue disponible para los sitios MVE.
- Creación y gestión de gráficos
- Utilice el administrador de gráficos, Graphics Manager, y el editor de gráficos, Graphics Editor, para crear y administrar los gráficos y sus asociaciones para los gráficos de Metasys UI. Puede importar y exportar símbolos personalizados de la biblioteca de gráficos con la nueva biblioteca de símbolos personalizados. Las bibliotecas de símbolos personalizados se integran perfectamente con el paquete básico de gráficos. Con el administrador de gráficos también puede administrar asociaciones para los gráficos heredados compatibles. Cuando los gráficos se asocian con un espacio, un equipo o una definición de equipo, puede ver los gráficos en el panel asociado Equipment o en el panel Space. Puede vincular los gráficos a una definición de equipo con la función Graphics Association Manager for Aliased Graphics, de modo que a todos los equipos asociados a esa definición se les asigne el gráfico automáticamente. También puede vincular los elementos del árbol de la red a los gráficos con la opción de vincular el árbol de la red del edificio en el editor de gráficos. El árbol de enlace es sensible al contexto, lo que garantiza que el árbol de enlaces se abra para el espacio o equipo apropiado cuando el usuario inicie el editor de gráficos desde un espacio o equipo concreto. Por último, puede editar una ruta existente que se haya dibujado con la herramienta de dibujo y la función de edición Path Tool.
- Visualización de gráficos Graphics+ y gráficos estándar heredados:
- Se ven los gráficos asociados a un espacio o a un equipo. Los gráficos pueden diseñarse para permitirle navegar a los edificios, plantas y otras áreas, y para ver los sistemas del edificio y los procesos de control.