Cuando se navega a Metasys UI Offline, si el sitio de Metasys UI Offline no tiene un certificado de seguridad de confianza, el navegador web muestra una advertencia de certificado de seguridad.
Nota: Asegúrese de que su navegador web tenga habilitadas las cookies antes de navegar hasta Metasys UI Offline.
Si ve esta advertencia, puede navegar hasta el sitio de Metasys UI Offline haciendo lo siguiente:
- En Google® Chrome™:
- Toque o haga clic en Advanced.
- Toque o haga clic en Proceed to [dirección IP], donde [dirección IP] es la dirección IP del equipo con SCT. Aparece la pantalla de inicio de sesión de Metasys UI Offline.
- En Windows® Internet Explorer® 11 y Microsoft Edge: Toque o haga clic en Pasar a este sitio web (no recomendado). Aparece la pantalla de inicio de sesión de Metasys UI Offline.
- En Apple® Safari® 10 o posterior: Toque o haga clic en Continue en la ventana Cannot Verify Server Identity. Aparece la pantalla de inicio de sesión de Metasys UI Offline.
Nota: Metasys UI Offline no es compatible con la funcionalidad de autorrellenado para los campos de nombre de usuario o contraseña.
Recomendamos encarecidamente la instalación de un certificado de seguridad de confianza. Para obtener más información sobre la implementación del certificado de seguridad para Metasys UI Offline, consulte SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067).