Autorización de espacios en Metasys UI - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Boletín técnico de Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Los administradores del sistemaMetasys pueden configurar la autorización de los usuarios para los espacios en Metasys UI. La autorización de espacios no es la misma autorización ni los permisos otorgados en el portal SMP ni en la herramienta SCT. La autorización de espacios configurada en Metasys UI no está disponible ni afecta a Metasys UI Offline.

Los administradores del sistemaMetasys pueden configurar la autorización de espacios para otros usuarios seleccionando la opción Space Authorization en el menú de usuario de Metasys UI (Administrative Tasks). En la siguiente tabla se describen las tres opciones de autorización disponibles por espacio.

Tabla 1. Opciones de la autorización de espacios

Opción

Descripción

Allow

Permite el acceso al panel del espacio, al panel del equipo que presta servicio directamente al espacio, y a cualquier alarma, programación y gráficos asociados al espacio.

Deny

Deniega el acceso al panel del espacio, al panel del equipo que presta servicio directamente al espacio, y a las alarmas, programaciones y gráficos asociados al espacio.

Inherit

Hereda la autorización del espacio principal.

La información sobre la autorización de espacios figura en la base de datos Spaces Authorization.

Para obtener más información sobre la autorización de espacios, consulte la sección correspondiente en Metasys® UI Help (LIT-12011953).