Usuarios simultáneos de ADS/ADX - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active

Utilice la siguiente tabla para ayudarle a determinar qué producto de usuario ADS/ADX debe pedir. La tabla facilita ejemplos del número total de usuarios admitidos que pueden conectarse simultáneamente a la interfaz de usuario de SMP y de Metasys.

Nota: La siguiente información proporciona las limitaciones admitidas de usuarios simultáneos. El uso más allá de las limitaciones admitidas puede dar lugar a problemas de rendimiento del sistema o del servidor.
Tabla 1. Ejemplos de usuarios simultáneos de ADS/ADX/ADS-Lite/OAS
Tipo ADS/ADX Ejemplos de usuarios simultáneos de ADS/ADX
IU de SMP IU de Metasys

ADS/ADS-Lite/OAS para 5 usuarios

0 5
2 3
5 0
ADX para 10 usuarios 0 25 1
5 20
8 17
10 15
ADX para 25 usuarios 0 25
10 15
20 5
25 0
ADX para 50 usuarios 0 50
10 40
25 25
50 0
ADX para 100 usuarios 5 50 2
10 502
25 502
50 502
75 25
100 0

Por ejemplo, como se aprecia en Tabla 1, con un ADS o ADS-Lite de 5 usuarios, se admiten 5 usuarios de la IU de Metasys si no hay usuarios de SMP conectados, o 3 usuarios de la IU de Metasys, si hay 2 usuarios de SMP conectados. De manera similar, con un ADX de 50 usuarios, se admiten 50 usuarios de la IU de Metasys si no hay usuarios de SMP conectados, o 40 usuarios de la IU de Metasys, si hay 10 usuarios de SMP conectados. La única restricción de usuarios de la IU de Metasys se aplica a un ADX de 100 usuarios: no se admiten más de 50 usuarios de la IU de Metasys, independientemente del número de usuarios de SMP.

1 El ADX para 10 usuarios tiene una limitación de 10 usuarios simultáneos de SMP. El límite de usuarios simultáneos de la IU de Metasys es de 25.
2 El ADX para 100 usuarios tiene una limitación de 100 usuarios simultáneos de SMP. El máximo de usuarios simultáneos de la IU de Metasys es de 50.