Introducción a ADS/ADX - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active

Con el ADS/ADX , Johnson Controls combina el software estándar de la industria más actual con más de 130 años de experiencia de control para crear una poderosa herramienta de administración de la información. El ADS/ADX es el punto de acceso a un sistema de automatización de edificios (BAS), y de archivos de datos históricos y de configuración.

La IU de Metasys se ha diseñado para fomentar el uso del sistema y reducir las necesidades de formación mediante procedimientos operativos intuitivos. Es posible aprender rápidamente a usar el sistema de manera eficaz y aprovechar al máximo las funciones del ADS/ADX , que incluyen gráficos de usuarios, gestión de eventos y alarmas, presentación de datos de tendencias, resúmenes de sistemas e informes.

Puede utilizar el ADS/ADX dentro de la infraestructura de red existente de edificios y empresas mediante la integración de tecnologías de comunicación y seguridad de TI e Internet. Puede acceder al ADS/ADX a través de múltiples ordenadores cliente, desde cualquier lugar de la red, puede acceder al ADS/ADX y los sistemas de la empresa leen los datos de la base de datos del ADS/ADX con fines de planificación empresarial y gestión energética.

El sistema Metasys cierra la brecha entre los sistemas de control de edificios y las redes empresariales para permitir un enfoque más integrado para la gestión de instalaciones. El ADS/ADX y el sistema Metasys son inversiones inteligentes que generarán beneficios futuros para el propietario y el operador del edificio.

El ADS y el ADX se conectan a la red Ethernet IP que se ejecuta a nivel de automatización y empresa del sistema, y realizan la función de Director del Sitio que coordina el acceso al sistema para todos los usuarios.

El ADS y el ADX se comunican con los motores de red compatibles a través de la red IP. Se puede utilizar una VPN a través de una WAN para comunicarse con dispositivos en otros edificios o en sitios remotos. También se puede acceder a sitios remotos a través de Internet y un ISP, o por línea dedicada mediante el servicio de acceso remoto (RAS) o el protocolo punto a punto (PPP).

Utilice este documento para descubrir las capacidades del ADS/ADX y sus motores de red compatibles.