Información de contexto - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active

El Servidor de Aplicaciones y Datos (ADS) y Servidor Extendido de Aplicaciones y Datos (ADX) son componentes opcionales del sistema Metasys que gestionan la recopilación y presentación de grandes cantidades de datos de tendencias, mensajes de eventos, transacciones de operadores y datos de configuración del sistema. El ADS es un servidor a nivel de entrada que se ejecuta en equipos personales y admite un máximo de cinco usuarios simultáneos. El ADX es un sistema de mayor escala que se ejecuta en un sistema operativo de servidor con el fin de proporcionar funciones ampliadas de archivado y generación de informes históricos. El ADX se ofrece en varios modelos para admitir hasta 10, 25, 50 o 100 usuarios simultáneos. Como Director de sitio, ADS/ADX proporciona una comunicación segura a una red de maquinarias de las series NAE, NIE, NCE, SNE y SNC.

El ADS/ADX admite potentes funciones que continúan posicionando al sistema Metasys como el sistema de automatización de edificios líder del sector, entre las que se incluyen:
  • Detección de fallos: identifica y enumera los fallos relacionados con el sistema del edificio por orden de gravedad para ayudarle a solucionar rápidamente los problemas con el equipo, el consumo de energía y evitar las molestias correspondientes.
  • Clasificación de fallos: es un complemento a la detección de fallos que proporciona información sobre la duración y la aparición de fallos y recomendaciones de medidas correctoras para mejorar la priorización de los fallos que ayuden a los operadores de edificios menos experimentados a resolver los problemas.
  • El árbol de la Red del edificio posibilita la entrega más rápida de la interfaz del usuario (IU) de Metasys permitiendo su implementación antes del proceso de configuración de espacios y equipos. También proporciona una experiencia de exploración familiar para los operadores de Metasys que tengan experiencia previa mediante el uso del árbol de todos los elementos del portal de administración de centros.
  • La búsqueda avanzada y generación de informes en la IU de Metasys le permite encontrar y generar informes sobre datos operativos y emitir comandos masivos para restaurar el orden más rápidamente. La función de búsqueda avanzada y generación de informes ofrece la capacidad de buscar rápidamente objetos de Metasys por red del edificio, equipo, tipo de equipo o espacio.
  • Los paneles personalizados de la IU de Metasys le permiten crear paneles que ofrecen la información crítica y más relevante a los operadores de Metasys para aumentar la productividad y crear una experiencia que imita los estilos operacionales de los usuarios para simplificar el uso.
  • La función de comportamientos personalizados de gráficos proporciona la flexibilidad de utilizar símbolos personalizados para las necesidades concretas de un edificio o campus o sus estándares locales.
  • Las actualizaciones de los widgets de tendencias le permiten identificar patrones, incluidas aberraciones, utilizando un gráfico de velas intuitivo que muestre los valores mínimo, máximo y promedio.
  • El Panel de control de salud cibernético proporciona una visión centralizada de posibles problemas relacionados con la seguridad o problemas del sistema detectables por un ADS/ADX OAS, pero que quizá no afloren con las alarmas generales del sistema.
  • La Administración de usuarios facilita la creación y administración de usuarios y sus roles, permisos basados en categorías y privilegios directamente en IU de Metasys, sin necesidad de instalar software en las máquinas cliente.
  • La gestión de datos históricos, que incluye un paquete de base de datos que respeta la normativa ODBC para el almacenamiento de datos de tendencias, mensajes de eventos, transacciones de operadores y datos de configuración del sistema.

La IU del Portal de administración de centros de ADS/ ADX proporciona un sistema flexible para cambiar la configuración en línea del sistema Metasys, optimizar estrategias de control y realizar tareas administrativas. El ADS/ADX incluye un paquete de bases de datos que cumple la normativa de Conectividad Abierta de Bases de Datos (ODBC) para el almacenamiento seguro de datos históricos y de configuración.

Nota: SMP requiere una licencia en la versión 12.0. La licencia solo está disponible para los sitios existentes que se actualicen a la versión 12.0.

Los ADS y ADX admiten entornos virtuales, incluyendo VMware® y Microsoft® Hyper-V™. Para obtener más información, consulte el boletín Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .

El sistema Metasys puede comunicarse con aplicaciones basadas en la nube de manera fácil y segura. Para realizar esta conexión, el sistema Metasys requiere una programación y configuración menores por parte de Johnson Controls. Cuando está conectado, puede acceder a múltiples aplicaciones y funciones basadas en la nube. Para obtener más información, visite la página de administración de edificios ubicada en el sitio web de Johnson Controls.

Figura 1. IU de Metasys

Para el ADX, el Sistema de informes avanzados de Metasys informa sobre el rendimiento de la configuración del sistema, el uso de energía, la demanda y el coste.