Herramienta de configuración del sistema (SCT) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active

Emplee SCT para definir y modificar fuera de línea las bases de datos del sistema Metasys, con el apoyo de asistentes durante todo el proceso. SCT utiliza la misma interfaz de usuario de Metasys utilizada con el resto de componentes del sistema, por lo que no es necesario aprender un modo de funcionamiento diferente cuando se trabaja con la SCT.

Con la SCT, se pueden realizar todas las funciones de configuración necesarias para configurar un sistema de automatización, entre las que se incluyen:

  • Definición de todos los ADS/ADXs y motores de red.

  • Definición de controladores de campo.

  • Configuración de los puntos de campo y los parámetros de funcionamiento.

  • Configuración de la estructura del árbol de navegación, incluyendo los árboles de navegación de los usuarios.

  • Configuración de las características del sistema, como los gráficos de usuario, las secuencias de control lógico programadas, las alarmas, las tendencias y los destinos de los mensajes de eventos.

  • Configurar espacios y equipos y asociar gráficos para la IU de Metasys y la herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT)

  • Configurar Limitación de demanda y Rotación de carga (DLLR): monitoriza los medidores de energía de electricidad, gas, vapor o agua, y suprime automáticamente las cargas de los equipos de acuerdo con los niveles definidos por el usuario. El límite de demanda ayuda a administrar las cargas de demanda de los servicios. La rotación de cargas controla los niveles operativos del equipo para reducir el consumo energético total.

  • Creación de una lógica de arranque óptimo.

  • Simulación de la lógica de control.

  • Configuración de espacios y equipos, incluido el uso del creación rápida de archivos rápidos.
  • Descarga, carga y archivo de bases de datos de configuración del motor de red y archivos .caf del controlador.

La herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT) se instala con SCT.