Herramientas de software opcional - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active

A partir de la versión 10.0, los componentes opcionales del software Metasys, como la utilidad de exportación Metasys (MEU), la Herramienta de configuración del sistema (SCT) y la Herramienta de configuración del controlador (CCT) ya no se incluyen en el software ADS/ADX.

La adquisición y la licencia de dichos componentes debe gestionarse por separado. Consulte el boletín Metasys System Software Purchase Options Product Bulletin (LIT-12011703) para obtener más información sobre el software incluido en las ofertas de Metasys.