Red del edificio - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active

Los usuarios de Metasys con el acceso adecuado pueden visualizar la configuración de la red Metasys utilizando el árbol Red del edificio. Los indicadores del estado global permiten identificar visualmente los problemas operativos y de red para cualquier elemento en la red Metasys. No es necesario configurar espacios ni equipos para aprovechar la función Crear red en la UI de Metasys.

Los usuarios pueden añadir, eliminar y configurar objetos directamente desde el árbol de red en UI. Esto reduce la necesidad de que los operadores de Metasys utilicen una interfaz de usuario diferente para realizar estas tareas de configuración.

Cada elemento integrado en el sistema Metasys cuenta con un panel, en el que puede diagnosticar problemas con la red del edificio mediante la visualización y edición de información detallada de los elementos, así como la visualización de los datos de tendencia históricos. Los widgets que se muestran en el panel Red del edificio incluyen lo siguiente:

  • Detalle muestra el estado y el valor actual del elemento visualizado y permite ejecutar comandos. El widget Detalle contiene las vistas de foco, diagnóstico y red, que permiten ver y editar información detallada de cada elemento integrado en Metasys.
  • Summary facilita la identificación rápida de problemas de funcionamiento en el elemento de la red, porque muestra un informe tabular de los datos bajo el elemento de red actual. Por ejemplo, una lista del valor actual y el estado de los puntos de datos en un controlador de campo de red.
  • Relaciones permite al usuario identificar el espacio o equipo al que presta servicio el elemento de la red.
  • El widget Tendencia es un gráfico que muestra hasta diez puntos de datos históricos que se recopilan en el elemento de la red Metasys al mismo tiempo. Con este widget, se pueden ver datos históricos, comparar cambios a lo largo del tiempo y crear fácilmente informes en PDF o CSV. Puede identificar patrones, incluidos valores atípicos, utilizando gráficos de velas intuitivos que muestran los valores mínimo, máximo y promedio. Se pueden visualizar puntos de datos de tendencia hasta en tres gráficos distintos simultáneamente. Esto le ayuda a visualizar puntos de tendencia de intervalos radicalmente diferentes al permitir colocarlos en gráficos separados.
  • Involucración identifica lo que actualmente intenta controlar un objeto. El widget proporciona una representación visual de lo que está involucrado con el objeto, incluyendo a qué está sirviendo y que le está sirviendo. El widget incluye valores en tiempo real en cada punto de conexión de la involucración. El widget también distingue entre comandos de operador y referencias (conexiones lógicas). La involucración ayuda a los operadores a identificar la causa de los problemas del sistema más rápidamente.

Algunos paneles de red, como Programaciones y Gráficos, muestran el resumen de programación asociado o el widget de gráficos, además de otros widgets disponibles en el panel Red del edificio.