Navegación intuitiva - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active

La IU de Metasys ofrece los siguientes métodos para que los operadores encuentren información sobre su sistema de manera fácil y rápida:

  • Árbol de espacios, un conjunto de enlaces con cada panel de espacios. Estos enlaces están organizados intuitivamente en función de la jerarquía física del sitio.
  • Árbol de la Red del Edificio, proporciona acceso a los objetos utilizando un árbol de navegación alternativo al árbol de Espacios.
  • Marcadores, que se asignan a las distintas ubicaciones del navegador para facilitar el acceso rápido a los paneles favoritos o que se consultan con mayor frecuencia.
  • Barra de búsqueda, que permite acceder rápidamente a paneles concretos sin más que introducir los primeros caracteres del nombre del espacio o del equipo.
  • Árbol de vistas, un árbol de navegación que proporciona acceso a los objetos como alternativa al árbol de espacios.
  • Resúmenes personalizados, son compatibles con las Vistas, para mostrar tablas de datos del sistema definidas por el usuario