Informes y búsqueda avanzados - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active

La función Búsqueda avanzada e Informes aporta información decisiva a todos los usuarios de Metasys proporcionando un método intuitivo y fácil de recopilar y analizar datos. Los usuarios pueden buscar rápidamente datos a través del árbol de la red del edificio o por espacios o equipos. Mediante una serie de filtros, incluyendo comodines, se pueden depurar los resultados de búsqueda. Por ejemplo, se pueden buscar todos los puntos de temperatura de zona en un espacio específico.

Con los resultados de la búsqueda avanzada, se puede hacer lo siguiente:
  • crear informes que muestren la actividad histórica, las alarmas, las auditorías y los datos de tendencia basados en un rango de tiempo definido, o crear informes que muestren los valores actuales de los objetos seleccionados. Esto proporciona a los administradores de Metasys información en tiempo real sin necesidad de iniciar sesión.
  • Exportar datos del informe a formatos de archivo CSV o PDF sobre la marcha o programando un informe.
  • Emita comandos masivos a los puntos seleccionados y modifique de forma masiva varios objetos o varios atributos de un mismo objeto.
  • Programe la entrega de informes por correo electrónico a un máximo de 10 destinatarios especificados. Las plantillas de informes se pueden guardar y ejecutar a demanda en el futuro.
  • Filtre una búsqueda avanzada para incluir solo nombres cortos específicos de definición de equipos.
  • Inicie directamente desde ciertos widgets una búsqueda avanzada con relleno automático. Los filtros se habilitan en función de la información del equipo, el espacio y el objeto incluidos en el widget. Los usuarios pueden iniciar la búsqueda avanzada desde los siguientes widgets:
    • Widget Resumen de equipo
    • Widget Espacio de servicio al equipo
    • Widget Datos de equipo
    • Widget Gráficos
    • Widget Vista resumen
Importante: No es necesario configurar los espacios y equipos para que los usuarios aprovechen las ventajas de la función Búsqueda avanzada y generación de informes. La búsqueda avanzada está disponible en plataformas de ordenador y tableta, pero no está disponible en plataformas de teléfono. Además, las funciones de generación de informes, comandos por lotes y modificación masiva de la búsqueda avanzada no están disponibles en las plataformas de tablets o teléfonos.

A partir de la versión 12.0, puede utilizar la función de búsqueda avanzada y generación de informes para ejecutar los informes base. Los informes le muestran una vista instantánea de las situaciones de excepción actuales y datos resumidos de todo el sitio o los motores seleccionados del sitio y localizan los puntos que requieren atención.

Están disponibles los siguientes informes:
  • Alarma: Enumera todos los elementos con un estado de alarma no normal en el sitio o en los dispositivos seleccionados.
  • Fuera de línea: Enumera todos los elementos cuyo estado fuera de línea es Verdadero en el sitio o en los dispositivos seleccionados.
  • Deshabilitado: Enumera todos los elementos cuyo valor del atributo Habilitado es Falso en el sitio o en los dispositivos seleccionados.
  • Forzado modo manual de operador: Enumera todos los elementos que se están escribiendo actualmente con un valor de prioridad de comando de 8.
  • Anulación de supervisor: Enumera todos los elementos cuyo valor del atributo Manual es Verdadero. El significado de Manual depende de la integración y del tipo de punto.
  • Problema: Enumera todos los elementos que tienen el valor del atributo Problema establecido como Verdadero.
  • Fuera de servicio: Enumera todos los elementos que tienen el valor del atributo Fuera de servicio establecido como Verdadero.