Herramientas de la IU de Metasys - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active

Hay disponibles varias herramientas de ayuda para la creación de la IU de Metasys. La herramienta de configuración del sistema (SCT) permite definir rápidamente la jerarquía de espacios, las definiciones de equipos y las relaciones de servicio. La función de creación rápida de archivos simplifica la generación de toda la base de datos de Metasys para instalaciones nuevas o reacondicionadas de Metasys.

La IU de Metasys incluye un paquete de gráficos integrado que permite a los diseñadores de sistemas crear los widgets de gráficos utilizando representaciones gráficas fotorrealistas de equipos y espacios. No se requiere un software o licencia por separado para usar el administrador y editor de gráficos. Con la IU de Metasys se proporciona una amplia biblioteca de plantillas, símbolos y controles gráficos, lo que simplifica la tarea de creación de gráficos. Se pueden crear símbolos gráficos personalizados utilizando la función de comportamientos personalizados. La siguiente tabla resume algunas de las principales características gráficas de la IU de Metasys:

Tabla 1. Características de Metasys UI Graphic
Característica Descripción
Biblioteca de símbolos personalizados Importe y exporte símbolos personalizados a la paleta de gráficos con la nueva biblioteca de símbolos personalizados. Las bibliotecas de símbolos personalizados se integran perfectamente con el paquete básico de gráficos.
Árbol Red del edificio en el editor de gráficos Vincule los elementos del Árbol de red a los gráficos con la opción de enlace del árbol de red del edificio en el Editor de gráficos.
Árbol de enlace sensible al contexto El árbol de enlace es sensible al contexto, lo que garantiza que el árbol de enlaces se abra para el espacio o equipo apropiado cuando el usuario inicie el editor de gráficos desde un espacio o equipo concreto.
Edición de la herramienta Ruta Con la función de edición de la herramienta de ruta es posible editar una ruta existente que se dibujó con la función de edición de la herramienta Ruta.
Gestor de asociación de gráficos para gráficos con alias Puede vincular gráficos a una definición de equipo con la función de gestor de asociación de gráficos para gráficos con alias, de manera que a todos los equipos asociados con esa definición se les asignará el gráfico automáticamente.

La IU de Metasys también permite la visualización de gráficos creados con versiones anteriores de las herramientas de gráficos de Metasys. Los gráficos estándar creados con la herramienta de gráficos del usuario (UGT) y los gráficos Graphics+ creados con la herramienta de generación Graphics+ (GGT) pueden asociarse con espacios, equipos y controladores de campo y se pueden visualizar en la IU de Metasys sin necesidad de una conversión manual.

La herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT), antes denominada IU de Metasys fuera de línea, ofrece la posibilidad de ver cómo la IU de Metasys realiza búsquedas con el fin de validar la configuración de la IU. Se puede ver la configuración de los espacios y el equipo, así como los gráficos asociados con el espacio y el equipo. JCT aprovecha los archivos de SCT en lugar del sitio activo. JCT se instala automáticamente junto con SCT.