IU de Metasys - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active
La IU de Metasys es una interfaz web compatible con HTML5 que proporciona acceso independiente del dispositivo a Metasys desde teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores. La IU de Metasys es una interfaz intuitiva que reduce el tiempo de aprendizaje, maximiza la productividad de los operadores y ofrece una experiencia del usuario perfecta, independientemente del tipo de dispositivo cliente que se utilice para acceder al sistema. No es preciso instalar ningún otro software en el dispositivo cliente (Java™, Microsoft Silverlight®, Adobe® Flash® o cualquier otro software) desde una app store en línea. La IU de Metasys está incluida en todos los servidores de Metasys: ADS, ADX (unificado y dividido) OAS y ADS-Lite.
Nota: En la versión 12.0, un NAE85/LCS85 solo puede actuar como Director del sitio. No actualice ningún NAE85/LCS85 secundario a 12.0.
Nota: Debe obtener la licencia del software del servidor para acceder a la interfaz de usuario de Metasys.