Experiencia de usuario - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-03-14
Product status
Active

La interfaz de usuario del sistema Metasys es un portal en un sitio que se puede adaptar a las necesidades de todos los posibles usuarios del sistema. La IU puede evolucionar y escalar para adaptarse a las necesidades de cualquier instalación individual o campus de varios edificios. La experiencia de IU incluye la IU del Portal de administración de centros y la IU de Metasys optimizada para dispositivos móviles.

Nota: El Portal de administración de centros (SMP) requiere una licencia en la versión 12.0. La licencia solo está disponible para clientes existentes.