Utilice un ADS en las siguientes situaciones:
-
Cuando el número de motores de red es mayor que lo que un solo motor de red puede manejar de manera eficiente como Director de Sitio.
-
Las necesidades de almacenamiento de datos históricos a largo plazo superan la capacidad de un motor de red típico.
-
El número de usuarios simultáneos que se conectan a SMP o a IU de Metasys supera la capacidad de un solo motor de red. El ADS admite un máximo de 5 usuarios simultáneos, y hasta 10-14 motores SNx/NxE. Consulte Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) .
Utilice un ADX cuando se aplique alguno de los siguientes criterios:
-
Se requiere el Sistema Avanzado de Informes de Metasys o la aplicación Metasys para entornos validados (MVE), arquitectura extendida.
-
Necesita admitir más de cinco usuarios simultáneos que inicien sesión en SMP o Metasys UI. El ADX admite un máximo de 10, 25, 50 o 100 usuarios y hasta 1000 motores SNx/NxE. Consulte Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) .
-
Un ADS no cumple alguno de los requisitos de acceso o almacenamiento de datos.
Para ayudarle a decidir si un ADS o ADX se adecua más a su instalación, tenga en cuenta sus respectivas capacidades de almacenamiento y acceso a datos.