Paneles y widgets - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Brand
Metasys
Product name
ADS Server
ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Product status
Active
Language
Español (España)

Un panel de control organiza los datos en la IU de Metasys para ayudar a los operadores a ver una imagen completa de lo que está sucediendo en un espacio, con un equipo o dentro de un sistema, por ejemplo, una planta central. Dentro de cada panel, los widgets proporcionan funciones específicas de interacción del operador. Los operadores pueden personalizar los paneles para satisfacer necesidades específicas, permitiendo la selección de widgets visibles, el orden de los widgets y la apariencia de los widgets, además de poder ser asignados por tipo de dispositivo cliente.

El Panel de espacios proporciona un resumen coherente del espacio seleccionado, incluido el equipo que da servicio al espacio y las posibles zonas problemáticas en el espacio. Los widgets que se muestran en el Panel de espacios incluyen lo siguiente:

  • Gráficos muestra una representación visual del espacio seleccionado donde los operadores pueden consultar rápidamente el estado de dicho espacio, detectar condiciones anómalas del sistema, comparar de un vistazo espacios próximos y ejecutar comandos para aumentar el rendimiento o restituir el orden. El widget Gráficos muestra representaciones digitales de equipos o sistemas, con símbolos gráficos y animaciones creadas usando el Gestor de Gráficos.
  • Equipo que da servicio al espacio identifica los equipos que prestan servicio al espacio seleccionado y proporciona información sobre ellos, incluidos los equipos o sistemas que puedan estar afectándole.
  • Posibles zonas problemáticas muestra una vista única de todos los elementos que se encuentran en situación de alarma, advertencia, anulación, fuera de servicio y fuera de línea dentro de un espacio. Esta pantalla también permite a los operadores filtrar y ver datos que son importantes para ellos. Los operadores pueden usar el widget de Áreas con posibles problemas como una lista de cotejo diaria para gestionar los edificios de manera más eficiente.
  • Resumen de equipo es una vista tabular de todos los equipos similares que prestan servicio directo al espacio seleccionado, así como cualesquiera espacios subsiguientes. El Resumen de equipo muestra la información más importante de cada equipo y proporciona enlaces al equipo para obtener información aún más detallada. Los usuarios pueden definir qué datos incluir en un Resumen de equipo con la nueva función de selección de columnas personalizadas.
  • En Planificación se enumeran todas las programaciones que afectan al espacio seleccionado y se indica si están activadas o desactivadas. Luego, los operadores pueden seleccionar, ver y editar Horarios específicas asociadas a un espacio. El widget Planificación resume cómo una estrategia de programación afecta a un espacio para que los operadores puedan comprender el panorama completo. El widget Planificación también proporciona una manera de ver información eficaz de programación para una fecha específica en el futuro, para poder asegurar que esté configurada correctamente. Además, la función de planificación masiva permite a los operadores añadir excepciones a varias programaciones a la vez y asignar horarios semanales de forma masiva.

El panel Equipo ofrece un resumen cohesionado de un equipo específico. Los widgets que se muestran en el panel Equipo incluyen lo siguiente:

  • Gráficos muestra una representación visual del espacio seleccionado donde los operadores pueden consultar rápidamente el estado de dicho espacio, detectar condiciones anómalas del sistema, comparar de un vistazo espacios próximos y ejecutar comandos para aumentar el rendimiento o restituir el orden. El widget Gráficos muestra representaciones digitales de equipos o sistemas, con símbolos gráficos y animaciones creadas usando el Gestor de Gráficos.
  • El widget Tendencia es un gráfico que muestra hasta diez puntos de datos históricos para un solo equipo al mismo tiempo. Este widget permite a los operadores ver datos históricos de los equipos, comparar cambios de rendimiento a lo largo del tiempo y crear fácilmente informes en PDF o CSV. Los operadores pueden identificar patrones en el funcionamiento del equipo, incluidos valores atípicos de rendimiento, utilizando un gráfico de velas intuitivo que muestra los valores mínimo, máximo y promedio. El usuario puede ver los puntos de datos de tendencia en hasta tres gráficos diferentes a la vez. Esto ayuda a los operadores a visualizar puntos de tendencia de intervalos radicalmente diferentes al permitir colocarlos en gráficos separados.
  • Equipment Activity permite a los operadores ver actividades de alarma, eventos fuera de línea de controlador de red, cambios de los usuarios y anotaciones realizadas dentro de un intervalo de fechas máximo de un año durante los últimos cinco años para el equipo elegido. Este widget permite a los operadores ver y comprender fácilmente la correlación entre actividades dispares dentro del sistema.
  • Equipment Relationships identifica todas las relaciones que un equipo determinado tiene con otros equipos, espacios y controladores de campo de la red.
  • Equipment Data muestra todos los puntos y sus valores en tiempo real para el equipo seleccionado, lo que proporciona a los operadores información detallada sobre el estado funcional del equipo.
  • En Schedule se enumeran todas las programaciones que afectan al equipo seleccionado y se indica si están activadas o desactivadas. Luego, los operadores pueden seleccionar, ver y editar programaciones específicas asociadas a un equipo. El widget Programación resume cómo una estrategia de programación afecta a un espacio para que los operadores puedan comprender el panorama completo. El widget Planificación también proporciona una manera de ver información eficaz de programación para una fecha específica en el futuro, para poder asegurar que esté configurada correctamente. Además, la función de planificación masiva permite a los operadores añadir excepciones a varias programaciones a la vez y asignar horarios semanales de forma masiva.

Hay disponibles funciones adicionales de la IU de Metasys que no están ubicadas específicamente en el Panel de espacio o equipo, entre ellas:

  • El Administrador de alarmas permite a los operadores ver y emprender acciones en las alarmas del sistema Metasys. El Administrador de alarmas acumula los episodios de alarmas para ayudar a los operadores a priorizar las alarmas más importantes y administrar todos los episodios de alarmas en una sola operación. El Administrador de alarmas también muestra un Resumen de alarmas que indica cómo de bien se están administrando las alarmas. El Administrador de alarmas es accesible a través de la IU de Metasys y la vista de pantalla completa, con una URL separada, conveniente para centros de operaciones 24/7. No es necesario configurar espacios ni equipos para que los usuarios puedan aprovechar el Administrador de alarmas. Los usuarios pueden navegar directamente desde el Administrador de alarmas a la red del edificio a través de un enlace, sin tener que buscar manualmente el árbol de la red después de encontrar la causa de fondo de una alarma.
  • El Monitor de alarmas proporciona una vista similar a la del Administrador de alarmas, pero no necesita que el usuario inicie sesión en el sistema Metasys. El monitor de alarmas es adecuado para los tipos de usuarios que no requieren o no tienen autorización de acceso completo a Metasys, pero que son responsables de ver las alarmas de múltiples sistemas de edificios integrados. No es necesario configurar espacios ni equipos para que los usuarios puedan aprovechar el Monitor de alarmas.
  • Visor de tendencia personalizada es un gráfico que muestra hasta diez puntos de datos históricos de diversos equipos al mismo tiempo. Este widget permite a los operadores ver y comparar los cambios de rendimiento a lo largo del tiempo. Los operadores pueden identificar patrones en el funcionamiento del equipo, incluidos valores atípicos de rendimiento, utilizando un gráfico de velas intuitivo que muestra los valores mínimo, máximo y promedio.
  • El Panel de control de salud cibernético proporciona al administrador de Metasys una visión centralizada de posibles problemas relacionados con la seguridad o problemas del sistema detectables por un ADS/ADX OAS, pero que quizá no afloren con las alarmas generales del sistema. El administrador también puede ver el software obsoleto de un vistazo. La información se agrupa en problemas críticos, riesgos potenciales y elementos informativos.
  • Administración de usuarios facilita la creación y administración de usuarios y sus roles, permisos basados en categorías y privilegios directamente en la IU de Metasys, sin necesidad de instalar software en las máquinas cliente. Los administradores pueden crear y gestionar detalles de los usuarios locales de Active Directory y Metasys. Esta función también está disponible en el Portal de administración de centros (SMP) de Metasys, pero con el tiempo estará disponible solo en IU de Metasys.

Algunos widgets están conectados con la función de búsqueda avanzada y de generación de informes, lo que permite a los usuarios crear con rapidez informes aún más eficaces aprovechando la potencia del panel con la función de búsqueda avanzada. Los widgets relacionados con la búsqueda avanzada incluyen el widget de resumen de equipo, el widget equipo que sirve al espacio, el widget de datos del equipo, el widget de gráficos y el widget de vista de resumen. Consulte también Búsqueda avanzada e informes.