IU de Metasys - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Product status
Active
La IU de Metasys es una interfaz web compatible con HTML5 que proporciona acceso independiente del dispositivo a Metasys desde teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores. La IU de Metasys es una interfaz intuitiva que reduce el tiempo de aprendizaje, maximiza la productividad de los operadores y ofrece una experiencia del usuario perfecta, independientemente del tipo de dispositivo cliente que se utilice para acceder al sistema. El dispositivo cliente no requiere ninguna instalación de software adicional (Java™, Microsoft Silverlight®, Adobe® Flash® ni ningún otro software de una tienda de aplicaciones en línea). La IU de Metasys está incluida en todos los servidores de Metasys: ADS, ADX (unificado y dividido), ADS-Lite y OAS.
Nota: El software del servidor debe tener licencia para iniciar sesión en la IU de Metasys.
Figura 1. IU de Metasys