Plataforma de equipo recomendada. 1 |
Última versión del procesador Intel i7 con al menos cuatro núcleos o más 2 discos duros de 500 GB (RAID 1) 2 con 40 GB de espacio libre después de la instalación de todo el software necesario y antes de la instalación del software ADS. Configure RAID 1 (mirroring/discos en espejo) con el caché de escritura en disco activado. Nota: Los requisitos de software incluyen el sistema operativo compatible, el software de base de datos, .NET Framework y cualquier otro software o paquetes de servicio necesarios para la configuración del ADS.
|
Tarjeta gráfica (1 GB de RAM, ATI® Technologies o NVIDIA® Corporation, compatible con 64 bits, de formato SFF si es necesario) |
|
Memoria mínima requerida 3 |
16 GB de RAM El host de la VM debe tener al menos 8 GB de RAM asignados en todo momento.Cuando configure la VM, no seleccione la opción para habilitar la memoria dinámica. |
Número de motores admitidos |
Hasta 14 |
Número de usuarios del Portal de administración de centros admitidos |
Hasta cinco |
Número de usuarios de IU de Metasys admitidos |
Hasta cinco |
Sistemas operativos y software de base de datos compatibles 4 y software de base de datos |
Windows® 10 Pro y Windows 10 ediciones Enterprise versiones 1903, 1909 y 2004 (64 bits).Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte. Compatible con:
|
Windows® 8.1, ediciones Pro y Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits) Compatible con:
|
|
Sistemas operativos compatibles para los ordenadores cliente con Portal de administración de centros de Metasys |
Windows® 10 Pro y Windows 10 ediciones Enterprise versiones 1903, 1909 y 2004 (64 bits).Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte.
Windows® 8.1, ediciones Pro y Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits) Apple® macOS® 10.15 Catalina Apple® macOS® 10.14 Mojave Apple® macOS® 10.13 High Sierra Apple® macOS® 10.12 Sierra |
Software de navegador web compatible para ordenadores cliente con Portal de administración de centros de Metasys |
Apple®
Safari® 11 o posterior
Notes:
|
Software de navegador web compatible para dispositivos clientes con IU de Metasys |
Microsoft® Edge® versión 44 o posterior
Google®
Chrome™ versión 78 o posterior
Nota: La IU de Metasys no es compatible con el modo de incógnito. Para salir del modo de incógnito, haga clic o toque el icono X de la ventana o la pestaña del navegador y luego abra una ventana o pestaña nueva del navegador. Para obtener más información sobre el modo de incógnito en Google Chrome, haga clic aquí.
Apple®
Safari® 11 o posterior
Nota: La IU de Metasys no es compatible con la navegación privada. Para salir de la navegación privada, haga clic o toque Private en la ventana del navegador. Oficialmente, la IU no es compatible con otros navegadores web, como Mozilla®
Firefox®. Sin embargo, la IU de Metasys puede aparecer y funcionar correctamente en estos navegadores web.
|
Entornos virtuales compatibles |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
Interfaces de usuario compatibles |
Portal de administración de centros (SMP) IU de Metasys |
Software adicional incluido con la descarga de software ADS |
Software Launcher, imágenes del motor de red, ejemplos de definición de resúmenes, Microsoft .NET Framework (varias versiones), SQL Server Management Studio, Metasys Database Manager, Toggletunnel, archivos de ejemplo de la base de información de administración del SNMP (MIB), Report Viewer 2010 y Report Viewer 2012. |
Hardware opcional |
Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows |
Software opcional |
Herramienta de Generación de Gráficos Software de la CCT Software de la SCT Software de la Utilidad de exportación de Metasys |
1 Nuestra plataforma informática y nuestras recomendaciones de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no puedan utilizarse. Consulte la
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
para obtener más información sobre las recomendaciones para el ordenador/servidor.
2 Para obtener el mejor rendimiento, utilice discos duros SAS, no discos duros SCSI.
3 Para obtener el mejor rendimiento, utilice la cantidad máxima de memoria que permita el ordenador.
4 En la
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
se pueden consultar los ajustes específicos del sistema operativo Microsoft Windows que podrían ser necesarios para la configuración de su sistema Metasys.