Directrices de configuración Split del servidor extendido de aplicación y datos (ADX) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Brand
Metasys
Product name
ADS Server
ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Product status
Active
Language
Español (España)
Tabla 1. Pautas para la configuración Split del ADX

Producto

Directriz

Servidor web/de aplicaciones ADX

Debe cargarse en un servidor completo.

Nota:
  • El software del ADX y todos los requisitos previos del ADX residen en un servidor web/de aplicaciones. Los usuarios deben acceder con un navegador al servidor web/de aplicaciones para ver los datos de sistema.

  • En este servidor se puede instalar el Sistema Avanzado de Informes o Energy Essentials de Metasys.

Servidor de base de datos ADX

Debe cargarse en un servidor completo.

Nota: El software SQL Server reside en el servidor de base de datos ADX. El servidor de base de datos almacena datos de sistema históricos Metasys y sirve como un repositorio de datos históricos para el servidor web/de aplicaciones.

Herramienta de configuración del sistema (SCT)

Debe cargarse en un tercer servidor que esté separado del servidor web/de aplicaciones ADX y del servidor de base de datos ADX.