Informes - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Brand
Metasys
Product name
ADS Server
ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Product status
Active
Language
Español (España)

Los informes ofrecen una vista instantánea de las situaciones de excepción actuales y datos resumidos de todo el sitio o área seleccionada del sitio y permiten localizar puntos que requieren atención. Usted define los informes, y el ADS/ADX muestra los datos resultantes en el visor de informes de la IU del Portal de administración de centros.

Están disponibles los siguientes informes:

  • Informe de alarma: puntos en estado de alarma

  • Informe de fuera de línea: dispositivos que no responden

  • Informe de desactivado: alarma que se ha desactivado

  • Informe de anulación: puntos anulados por el operador

  • Informe de anulación de supervisión: puntos con el indicador de anulación establecidos como «True»

Los informes señalan todos los puntos que muestran la condición predefinida dentro del área seleccionada o un grupo de puntos. Las condiciones pueden ser de alarma, fuera de línea, desactivado o anulado. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un informe de alarma. Se puede actualizar el informe completado para encontrar nuevos puntos desde que se ejecutó el informe, y se puede cancelar una consulta del informe en cualquier momento.

La función informes programados proporciona un servicio de informes en un servidor que genera informes de resumen basados en listas de objetos y programaciones de informes.