Gestión de mensajes de alarma y eventos - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Boletín de producto del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Product status
Active

Para asegurarse de que las alarmas y los eventos importantes se notifican de inmediato, la IU del Portal de administración de centros avisa con una ventana emergente que muestra el mensaje de alarma de prioridad más alta más reciente detectado por el sistema. Esta ventana presenta todos los datos importantes relacionados con el mensaje de alarma.

Para obtener una perspectiva general de todo el sistema de alarmas y eventos, la IU del Portal de administración de centros cuenta con un visor de eventos que muestra todos los eventos del sistema en orden cronológico.

El visor de eventos permite identificar los estados más recientes en el edificio, determinar las posibles relaciones entre eventos y localizar la fuente de las situaciones de error. El visor de eventos también permite reconocer y anotar cualquiera de los mensajes de eventos mostrados.

Todos los mensajes de eventos detectados por los motores de red se enrutan al ADS/ADX para archivarlos en la base de datos que cumple con los estándares de ODBC. Se puede configurar el servidor para que enrute mensajes de eventos y transacciones a impresoras, localizadores o destinos de correo electrónico u otros servidores.

Para mostrar las transacciones del operador, la IU del Portal de administración de centros cuenta con un visor de auditorías. El visor de auditorías se puede ordenar, de manera que solo aparezcan los mensajes de transacción que de interés.